This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:封装结构图应用

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563168/tcan1145-q1-package-structure-diagram-application

器件型号:TCAN1145-Q1


工具/软件:

我们需要进行器件授权、并希望提供 TACN1145DYYRQ1 的封装结构图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    封装图可在第 109 –111 页的数据表末尾找到。 例如、下面是一个屏幕截图:

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的答复。 您是否有与以下文件类似的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们不为此器件提供内部结构。  您使用此特定文件的目标是什么? 您是否在尝试查找所使用的材料?

    此致、

    Ethan