This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:不带 EEPROM 的 I2C

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563773/tusb8041-i2c-without-eeprom

器件型号:TUSB8041


工具/软件:

您好的团队、

如果客户将 TUSB8041 配置为 I2C 主模式、但没有可用的 EEPROM、TUSB8041 是否会以默认配置运行? 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rayna:

      您指的是 I2C 模式? 集线器 I2C 模式为接收器模式、而不是主模式。

        如果没有 EEPROM、TUSB8041 可以在默认配置下运行。 确保 SCL/SDA 上没有上拉。

    好极了

    Brian