This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:在最大负载条件下无法通信

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563849/tcan1044a-q1-cannot-communicate-under-maximum-load-condition

器件型号:TCAN1044A-Q1


工具/软件:

您好的团队、

μC 是我的 TCAN 测试的测试设置、在最大负载下我无法与 4 Ω 通信。 CAN 波特率= 500Kbps、CANFD 波特率= 500K (在仲裁域中)、2M(在数据域中)。

我想知道:

1.我们的演示或此 IC 的最大负载是多少?

2.如何改善这一点?

欢迎您的反馈!

BR、

Bengi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bengi:

    1.这取决于拓扑结构(星型还是线型)、总电缆长度、电容、节点数量和类型、残桩长度、终端、数据速率等 更多信息、请参阅下面的应用手册。

    有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题(修订版 B)

    2、数据速率越高,允许的总线长度、电容等越低 我建议取消填充 C1、C2、C3 以进行验证。 尤其是 C3、因为我不确定其意图。

    您还可以使用星型拓扑逐个关闭任何其他节点、从而验证具有短残桩的单个线性中继。 因此、如果是用例、建议避免采用星型拓扑、有关更详细的设计注意事项、请参阅数据表的第 9.2.2 节。谢谢。

    此致、

    Michael。