This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A 是否适用于 1m 100ksps I2C 通信?

Guru**** 2928610 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9617B, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563208/tca9617a-can-tca9617a-work-for-1m-100ksps-i2c-communication

部件号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TCA9617BTCA9509

工具/软件:

您好的团队、

我想知道客户是否需要 1m 距离的 I2C 通信、 他们是否可以使用 TCA9617A? 谢谢!
Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的瑞新:

    我估计大约 1cm/1cm pF 布线电容。 在给定这种电缆的情况下、pF /cm 可能会因电缆特性而异。  

    1 米布线会增加电感和~ 100 pF 电容。 我建议使用 TCA9617B 等缓冲器(升级到 TCA9617A)。  

    客户使用什么电压电平?  

    电缆末端目标设备的 VIL 是什么?  

    这适用于哪种应用(终端设备)?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    客户计划使用 2 个器件作为串行连接、以扩大 I2C 通信距离。 1:3.3V 至 5V。 2:5V 至 3.3V。 布线末端目标器件的 VIL 为 0.3*3.3V。 应用是通风机。  

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    由于推荐的电压工作条件、A 侧 (VCCA) 存在较低的电源、而 B 侧 (VCCB) 存在较高的电压。  

    在此方向上、这意味着 TCA9617B 的 B 侧连接到系列 TCA9617B 的另一个 B 侧。 这是不允许的。 有关静态电压偏移的更多详细信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/scpa054/scpa054.pdf?ts = 1719932118796&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我建议将 TCA9509 连接到 TCA9617B。  

    请参阅此应用手册、了解我们为什么要将 TCA9509 B 侧连接到 TCA9617B 侧的原因。  

    https://www.ti.com/lit/an/slvafn4/slvafn4.pdf?ts = 1720532530217&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Tyler