This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:还在运行中节省电流

Guru**** 2576625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563802/tcan1044v-save-current-also-in-operation

器件型号:TCAN1044V


工具/软件:

尊敬的专家:  

是否有办法降低 TCAN1044 的功耗? 是否有相应的应用手册或类似的内容?

即使在运行期间、我们也希望降低电流消耗。 我希望得到任何帮助。

此致  

Quirin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quirin、

    是的、大部分成本节省源于系统级变更(待机/睡眠、减少 VIO 或优化终端/拓扑)。  

    因此、由于总线终端电流和总线驱动器电流将占主导地位、该器件本身提供有限的选项来降低工作模式电流。

    • 您 可以使用系统可以接受的最低 VIO 电压(如果使用 TCAn104V. 还会建议使用较新的 A 版本 — TCAN1044A/TCAN1044AV)
    • 避免长时间让总线处于显性状态、请使用 DTO 功能来限制较长的显性电流
    • 根据系统环境中可接受的值(信号完整性,EMC 等)、使用分裂终端或考虑仅对短小型网络使用更高的电阻值。
    • 尽可能减少节点数或始终将未使用的节点置于待机状态或断电状态、并使用远程唤醒方法确保节点在大部分时间都处于关闭状态、谢谢。

    此致、

    Michael。