This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:关于 T-I 制造的 UCC28180DR

Guru**** 2976810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563211/ucc28180-regarding-the-ucc28180dr-manufactured-by-t-i

部件号:UCC28180


工具/软件:

T-M Ω I製のUCC28180DRにつきまして問い合わせをお願いします。

データシートの推奨回路です。μ s

ISENSE-GND間にダイオードが入っています。

・このダイオードの目的は何でしょうか?μ s

・無いと何が懸念されますか?μ s

・どんなダイオードを選定すればよろしいでしょうか?μ s

・ダイオード選定する際の注意点は何でしょうか?μ s

ー英語 μ s

请查询 Texas Instruments 制造的 UCC28180DR。

这是数据表中的推荐电路。

ISENSE 和 GND 之间包含一个二极管。

・此二极管的用途是什么?

・如果省略、会出现什么问题?

・应选择哪种类型的二极管?

・选择二极管时需要注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuka:

    • 该二极管保持以保护 ISENSE 引脚  
    • 如果没有二极管、浪涌电流可能会损坏 ISENSE 引脚
    • 您可以使用超快速二极管  
    • 二极管 Vf 应在整个温度和元件变化过程中大于最大 PCL 阈值(–0.438V)、且小于–1.1V

    您可以通过查看数据表的这一部分来更好地了解原因。

    谢谢
    Sanchayan