This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2419:THVD24x9:EP 连接

Guru**** 3012580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563459/thvd2419-thvd24x9-ep-connection

器件型号:THVD2419


工具/软件:

RS485 收发器 THVD24x9 的数据表中不包含允许(或必要)将外露焊盘(VSON 封装)连接到 GND 的说明。 您能否确认允许进行 GND 连接?

请参阅: www.ti.com/.../thvd2429.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    是的、您可以使用焊盘并将其连接到 GND、实际上它是为了进行热传递、其中 GND 平面通常是较大的金属、因此它可以更高效地散热。  

    请注意、布局部分 9-8 还包含一个将 GND 引脚连接到外露焊盘的示例。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!