This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:原理图审阅

Guru**** 2958010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562670/tas5805m-schematic-review

器件型号:TAS5805M


工具/软件:

您好的团队、

您可以帮您查看原理图吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    我将查看原理图、并在 1-2 天内回复您并提供审核结果。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    感谢您的耐心。 检查完您的原理图后、我有几条注释可供您参考。

    请注意、PGND、AGND、DGND 都连接到公共 GND。 我想您已经这样做了。

    2.最好使用 10K Ω 的上拉电阻将 PDN 引脚连接至 DVDD、100K Ω 有点过大。

    3.最好使用具有 10uH 电感的输出电感器来避免大输出纹波。 关于饱和电流计算、您可以参阅数据表第 77 页和第 78 页上的“8.1.2 电感器选择“。  

    此致

    彼得