This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:在链路训练成功后 Sn65dsi 不提供输出。

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562517/sn65dsi86-sn65dsi-not-giving-output-after-link-training-successful

器件型号:SN65DSI86


工具/软件:

Sn65dsi 链路训练成功、但 sn65dsi 的输出未显示  、我会在链路训练成功后提供 i2cdump 值。

寄存器值是否有任何未出现输出或需要检查的错误。

我在面板和 sn65dsi 之间使用 tusb。 AUX 引脚正确读取它、因为它显示了链路训练成功日志。

数据来自 mipi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接的是 DisplayPort 面板、而不是 eDP 面板、因此我应该需要启用 ASSR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyriac:

    之前的 E2E 主题提供了有关禁用 DP ASSR 的信息: SN65DSI86:使用桥作为 DSI 转 DisplayPort(非 eDP)

    您是否使用基于以下主题中分享的计算器工具的寄存器设置?  
    回复:SN65DSI86:连接 MIPI DSI、EDP 和 TUSB546A-DCI DP ALT

    如果链路训练成功、请尝试使用色条图形来测试下游视频是否正常工作。 如果色条测试图形正常工作、则使用时序相同的 DSI 视频输入。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果链路训练成功、请尝试使用色条模式来测试下游视频是否正常工作。 如果色条测试模式正常工作、则使用时序相同的 DSI 视频输入。

    它是如何运行我正在使用 imx8mp 处理器和定制板的脚本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyriac:

    此 E2E 主题包含电子表格、您可以在其中输入显示时序、LVDS 和 DP 设置。 自述文件包含说明。 请为初始测试启用测试模式。
    【常见问题解答】SN65DSI8x 编程工具

    此操作将生成可通过 I2C 写入 DSI86 的寄存器设置列表。 处理器和定制板应具有到 DSI86 桥的 I2C 通信。

    作为参考、您也可以使用此应用手册:https://www.ti.com/lit/ab/slla425/slla425.pdf
    不过、最简单的方法是使用计算器生成寄存器配置。

    此致、
    Ikram