This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1:FPD-LINK III 技术查询

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562310/ds90ub949a-q1-fpd-link-iii-technical-inquiry

器件型号:DS90UB949A-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

客户在使用 FPD-link III 时遇到问题。请帮助我查看。 谢谢你。

1.客户的驾驶舱项目目前使用 DS90UB949/947(双通道 HSD 接口)解串器芯片。 我想了解电缆线束选择的 SI 评估的性能要求(例如插入损耗和回波损耗)。 是否有相关的设计手册或说明?
 2.客户计划为其产品使用 4.5m HSD 线束。 以下数据可用于测试 4m 电缆线束。 如果长度延长、远端串扰和近端串扰性能可能符合这些标准。 芯片方面的这些性能指标是否有任何利润?

  • 1) 内部制定的电缆线束性能标准是否有不合理的要求?
  • 2) 4m 测试数据,串扰数据已达到极限。 如果扩展到 4.5m、芯片端是否有余量? 该数据的标准是什么?

3. FPD-link III 是否有眼图测试方法文档? 客户如何对其进行测试? 可以使用眼图来判断信号质量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    949 和 947 都是串行器器件、而不是如上所述的解串器。 您能否说明客户在串行器和解串器端使用的器件?

    我想了解电缆线束选择的 SI 评估的性能要求(例如插入损耗和回波损耗)。 是否有相关的设计手册或说明可用?

    有关此方面的更多详细信息、请咨询电缆供应商。

    以下数据可用于测试 4m 电缆线束。 如果长度延长、远端串扰和近端串扰性能可能符合这些标准。 芯片方面的这些性能指标是否有任何利润?

    有关此方面的更多详细信息、请咨询电缆供应商。

    2) 4m 测试数据、串扰数据已达到极限。 如果扩展到 4.5m、芯片端是否有余量? 此数据的标准是什么?

    有关此方面的更多详细信息、请咨询电缆供应商。

    [quote userid=“478696" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562310/ds90ub949a-q1-fpd-link-iii-technical-inquiry FPD-LINK III 是否有眼图测试方法文档? 客户如何对其进行测试? 可以使用眼图来判断信号质量吗?

    地图工具可以使用。 如需了解更多详细信息、请参阅以下应用手册(链接)

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikolas:

    1.芯片是否使用 949/948 解串器?
    2.此芯片是否有任何记录的信号完整性 (SI) 要求?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    [quote userid=“478696" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562310/ds90ub949a-q1-fpd-link-iii-technical-inquiry/6018254 芯片是否用于 949/948 解串器?

    我没有遵循这里的问题? 您能否确认是什么串行器和解串器器件? FPD-Link 串行器/解串器解决方案是双芯片解决方案、而不是单芯片解决方案。

    [quote userid=“478696" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562310/ds90ub949a-q1-fpd-link-iii-technical-inquiry/6018254 此芯片是否有任何记录的信号完整性 (SI) 要求?

    此代码可 提供通道规范文档。 有关此问题、请联系您当地的销售代表或现场应用工程师。

    此致、

    尼古拉