This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:电路连接确认

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560716/ds125df1610-circuit-connection-confirmation

部件号:DS125DF1610


工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我们计划在此项目设计中采用 DS125DF1610FB。 您能否仔细查看 DS125DF1610 的以下电路连接、并告知是否建议进行任何修改?

请注意、UP16_CH 是指 ATE 上的通道、PRBS 信号将以 3Gbps 的速率运行。

谢谢

Jl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JL:

    总体原理图看起来不错。 为了澄清一下、您为 REF_CLK 使用什么信号? 建议将差分输入与 1 µF  电容器进行交流耦合。 如果使用单端输入、则 LVCMOS 参考时钟应应用于 REF_CLK_P、 并且 REF_CLK_N 应悬空。  在这种情况下、信号应进行直流耦合。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    感谢您的确认。

    我们计划在差分模式下使用 REF_CLK。 我是否可以询问 CLK_MON_P/N 也需要此配置?

    谢谢

    Jialin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jialin:

    在这种情况下、建议 将 REF_CLK 的输入与 1 µF  电容器进行交流耦合。 CLK_MON 也应是交流耦合的。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerg

    CLK_MON 是否也需要添加 1 µF 电容器?

    谢谢

    Jialin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jialin:

    是的、 还建议将 CLK_MON 与 1 µF   电容器进行交流耦合。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Greg

    感谢您的答复。 我已经根据您的建议修改了电路。 更新后的电路如下所示。 您能帮助我再次查看一下、并告诉我是否有任何进一步的建议连接更改?

    谢谢

    Jialin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jialin:

    感谢您提供更新后的原理图。 此处的连接看起来正确。

    此致、

    GREG