This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:对 SN65HVD3082EDR 工作温度范围的阐述 (85°C 与 105°C)

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562507/sn65hvd3082e-clarification-on-sn65hvd3082edr-operating-temperature-range-85-c-vs-105-c

部件号:SN65HVD3082E


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我要求澄清 自然通风条件下的工作温度范围 中的示例 SN65HVD3082EDR (RS RS-485 收发器)。

  • 。 Texas Instruments 数据表 SN65HVD308xE 系列规定 “D"封“封装版本 在的范围内进行表征 –40°C 至+105°C 。

  • 然而,有几个 分销商列表 (例如,DigiKey、Mouser)将工作范围声明为 –40°C 至+85°C 。

请确认:

  1. 什么是 官方保证的工作温度范围 SN65HVD3082EDR?

  2. 启动 “EDR"后“后缀(卷带包装) 与标准 ED D 封装相比、对温度等级有任何影响?

  3. 我们应该进行设计 +85°C (保守)或者该器件是否完全通过认证和测试 +105°C 在自然通风条件下运行?

此说明将帮助我们最终确定我们的环境规范、并确保我们的设计符合要求。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 官方保证的工作温度范围 对于 SN65HVD3082EDR?

    数据表提供了器件的保修信息。 数据表建议的 D 封装最大工作温度为 105°C、换言之、将 Tj 保持在 130°C 以下。  

    我们应该进行设计 +85°C (保守)或者该器件是否完全通过认证和测试 +105°C 在自然通风条件下运行?

    它基于 Tj 最大值 130°C、 因此、只要结温不超过 130°C、器件就会在我们规定的电气参数范围内运行。

    因此、如果 TA 为 105°C、基本上需要确保器件上耗散的功率不超过~200mW。  

    因为器件的数据速率非常慢。 器件本身可能不会看到那么多的功率耗散。 您可能需要在 差分输出引脚之间持续短路、以接近该功率耗散水平。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看时 数据表 我注意到了 第 27 页(“封装信息“部分) 、 工作温度列为–40°C 至+85°C 二极管特性。

    这似乎与数据表的主要电气特性部分相矛盾、该部分规定了 D 封装的特性 –40°C 至+105°C 。

    请您确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用数据表的主要电气特性部分。  

    - Bobby