This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:1000m 电缆上无链路。

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, DP83TD510E, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547130/dp83td510e-evm-no-link-on-1000m-cable

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件: DP83TD510EUSB-2-MDIO

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在评估 DP83TD510E-EVM 电路板、该电路板是一个涉及 SPE 通信的应用。 该评估侧重于链路稳定性、带宽和一般连接性能。

到目前为止、该器件在较短的电缆长度 (30m、215m) 上表现良好。 但是、在更长的 SPE 电缆(特别是在 1000 米处)上进行测试时、我遇到了问题、器件无法建立链路。 这是意外现象、因为数据表和用户指南指示支持的最大距离不超过 1700 米。

我的设置:
PC1 - eth - DP83TD510E-EVM - SPE - DP83TD510E-EVM  - eth - PC2

这些电路板确实具有 UG 中规定的必要修改、即移除了 R199/R200、并短接了 R24。  

非常感谢您提供的任何见解或建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    您是否已经尝试使用    产品页面上链接的“采用 IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY 扩大网络覆盖范围“应用手册中引用的 DSP ANEG 脚本?  此外、将 DP83TD510E-EVM 器件连接到 PC 的 eth 电缆需要多长时间?

    此致、

    GREG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、  
    我刚刚尝试过它,但结果是否定的。 仍然没有链路。 以太网电缆非常短 (1m、3m)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    您能否分享  DP83TD510E 器件的寄存器转储以帮助调试此问题?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是两个 adin1100 芯片的寄存器转储。

    已连接到 PC1
    寄存器 0000 为:1100
    寄存器 0002 是:2000
    寄存器 0003 为:0181
    寄存器 0010 为:0000
    寄存器 0011 为:002A
    寄存器 0012 为:0000
    寄存器 0013 是:0100
    寄存器 0015 是:0000
    寄存器 0016 是:0100
    寄存器 0017 是:4025
    寄存器 0018 是:0043
    寄存器 0019 是:0000
    寄存器 001E 为:0000
    寄存器 0119 是:0574
    寄存器 011A 为:05DC
    寄存器 011b 是:007D
    寄存器 011C 为:0000
    寄存器 011D 为:0000
    寄存器 011E 为:0000
    寄存器 011F 为:0000
    寄存器 0120 为:0000
    寄存器 0121 为:0000
    寄存器 0122 为:0000
    寄存器 0123 为:0000
    寄存器 0124 为:0000
    寄存器 0125 为:0000
    寄存器 0126 为:0000
    寄存器 0127 是:0000
    寄存器 0128 为:0000
    寄存器 0129 为:0000
    寄存器 012A 为:0000
    寄存器 012B 是:0058
    寄存器 012C 为:0000
    寄存器 012D 为:0001
    寄存器 012E 为:0000
    寄存器 012F 为:0000
    寄存器 0130 为:0000
    寄存器 0200 为:0000
    寄存器 0201 为:0000
    寄存器 0202 是:0000
    寄存器 0203 为:0000
    寄存器 0204 为:0000
    寄存器 0205 为:0000
    寄存器 0206 是:0000
    寄存器 0207 是:0000
    寄存器 0208 是:0000
    寄存器 0209 为:0000
    寄存器 020A 为:0000
    寄存器 020B 为:0000
    寄存器 020C 为:0000
    寄存器 020D 为:0000
    寄存器 020E 为:0000
    寄存器 020F 为:0000
    寄存器 0300 为:0545
    寄存器 0301 为:2404
    寄存器 0302 是:3E80
    寄存器 0303 是:053E
    寄存器 0304 是:000a
    寄存器 0305 是:0000
    寄存器 0306 是:0000
    寄存器 0307 为:0000
    寄存器 0308 为:0000
    寄存器 0309 为:0000
    寄存器 030A 为:0000
    寄存器 0420 为:0000
    寄存器 0460 为:0548
    寄存器 0461 为:0005
    寄存器 0462 是:0000
    寄存器 0463 是:0001
    寄存器 0467 是:0086
    寄存器 0468 是:0000
    寄存器 0469 是:0044
    寄存器 060C 是:2101
    寄存器 0872 是:00B2
    寄存器 088D 为:0014
    寄存器 088E 是:001D
    寄存器 088F 为:0024
    寄存器 0890 为:0035
    寄存器 0891 是:0043
    寄存器 0892 为:0060
    寄存器 0898 为:002E
    寄存器 0899 是:0041
    寄存器 089A 为:0058
    寄存器 089B 是:0089
    寄存器 089C 为:00B2
    寄存器 089D 为:0107
    寄存器 08E9 为:0000
    寄存器 08EA 是:0019
    寄存器 08EB 为:002F
    寄存器 08EC 是:0051
    寄存器 08ED 是:0064
    寄存器 08EE 是:007A
    寄存器 0A9D 为:0000
    寄存器 0A9F 为:0000
    寄存器 0E01 是:0010
    寄存器 1000 为:1100
    寄存器 1007 是:0000
    寄存器 100B 为:0000
    寄存器 1012 为:0000
    寄存器 1834 是:0251
    寄存器 18F6 是:0000
    寄存器 18F7 为:0000
    寄存器 18F8 为:0000
    寄存器 3000 是:1100
    寄存器 38E6 是:0000
    寄存器 38E7 是:1F00

    已连接到 PC2
    寄存器 0000 为:1100
    寄存器 0002 是:2000
    寄存器 0003 为:0181
    寄存器 0010 为:0000
    寄存器 0011 为:002A
    寄存器 0012 为:0000
    寄存器 0013 为:0000
    寄存器 0015 是:0000
    寄存器 0016 是:0100
    寄存器 0017 是:4021
    寄存器 0018 是:0043
    寄存器 0019 是:0000
    寄存器 001E 为:0000
    寄存器 0119 是:0574
    寄存器 011A 为:05DC
    寄存器 011b 是:007D
    寄存器 011C 为:0000
    寄存器 011D 为:0000
    寄存器 011E 为:0000
    寄存器 011F 为:0000
    寄存器 0120 为:0000
    寄存器 0121 为:0000
    寄存器 0122 为:0000
    寄存器 0123 为:0000
    寄存器 0124 为:0000
    寄存器 0125 为:0000
    寄存器 0126 为:0000
    寄存器 0127 是:0000
    寄存器 0128 为:0000
    寄存器 0129 为:0000
    寄存器 012A 为:0000
    寄存器 012B 为:0000
    寄存器 012C 为:0000
    寄存器 012D 为:0000
    寄存器 012E 为:0000
    寄存器 012F 为:0000
    寄存器 0130 为:0000
    寄存器 0200 为:0000
    寄存器 0201 为:0000
    寄存器 0202 是:0000
    寄存器 0203 为:0000
    寄存器 0204 为:0000
    寄存器 0205 为:0000
    寄存器 0206 是:0000
    寄存器 0207 是:0000
    寄存器 0208 是:0000
    寄存器 0209 为:0000
    寄存器 020A 为:0000
    寄存器 020B 为:0000
    寄存器 020C 为:0000
    寄存器 020D 为:0000
    寄存器 020E 为:0000
    寄存器 020F 为:0000
    寄存器 0300 为:0545
    寄存器 0301 为:2404
    寄存器 0302 是:3E80
    寄存器 0303 是:053E
    寄存器 0304 是:000a
    寄存器 0305 是:0000
    寄存器 0306 是:0000
    寄存器 0307 为:0000
    寄存器 0308 为:0000
    寄存器 0309 为:0000
    寄存器 030A 为:0000
    寄存器 0420 为:0000
    寄存器 0460 为:0548
    寄存器 0461 为:0005
    寄存器 0462 是:0000
    寄存器 0463 是:0001
    寄存器 0467 是:0086
    寄存器 0468 是:0000
    寄存器 0469 是:0044
    寄存器 060C 是:2101
    寄存器 0872 为:00B5
    寄存器 088D 为:0014
    寄存器 088E 是:001D
    寄存器 088F 为:0024
    寄存器 0890 为:0035
    寄存器 0891 是:0043
    寄存器 0892 为:0060
    寄存器 0898 为:002E
    寄存器 0899 是:0041
    寄存器 089A 为:0058
    寄存器 089B 是:0089
    寄存器 089C 为:00B2
    寄存器 089D 为:0107
    寄存器 08E9 为:0000
    寄存器 08EA 是:0019
    寄存器 08EB 为:002F
    寄存器 08EC 是:0051
    寄存器 08ED 是:0064
    寄存器 08EE 是:007A
    寄存器 0A9D 为:0000
    寄存器 0A9F 为:0000
    寄存器 0E01 是:0010
    寄存器 1000 为:1100
    寄存器 1007 是:0000
    寄存器 100B 为:0000
    寄存器 1012 为:0000
    寄存器 1834 是:0251
    寄存器 18F6 是:0000
    寄存器 18F7 为:0000
    寄存器 18F8 为:0000
    寄存器 3000 是:1100
    寄存器 38E6 是:0000
    寄存器 38E7 是:1F00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    感谢您分享寄存器转储。 我将研究可能导致问题的原因、并尽快回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    您提到了 adin1100 — 为了确认, DP83TD510E 的寄存器是否是正确的?   

    如果是、  似乎寄存器 0x18F6 的位 12 被设置为 0。 这表示 PAM3 振幅设置为 1.0Vpp。 为了增加发送和接收能力、通过将该寄存器的位 12 设置为 1、可以将该振幅设置为 2.4Vpp。 请告诉我这是否有助于以更长的电缆长度建立链路。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    正确、这些是 DP83TD510E 寄存器。 为混音道歉。

    我尝试设置这些寄存器但没有成功。 似乎它只是忽略了它。 执行写入操作后、我观察到没有变化。
    除了 1000m 电缆外、我还尝试在工作的较短电缆上执行此操作。 我也没有观察到任何变化。 0x18F6 寄存器仍为 0x0000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    这可能是由于 0x18F6 是扩展寄存器。 应按照器件数据表第 6.3.10 节中详细说明的步骤编写此报告。 寄存器读取访问也在此表中详细说明:

     

    请告诉我这是否有效。 如果您仍然无法访问 0x18F6、您是否能够访问其他扩展的寄存器?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我尝试使用建议的步骤写入寄存器、但这些步骤也不起作用。 然而、我假设当 我使用 USB-2-MDIO 工具时、具有“扩展寄存器:是“选项、这意味着它应该只能与 18F6 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    您能否成功写入非扩展寄存器、或者是否无法使用 USB-2-MDIO 写入任何器件寄存器

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是我已确认可以写入非扩展寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    当您之前尝试使用数据表第 6.3.10 节中的步骤写入扩展寄存器时、您是否 尝试过 在 USB-2-MDIO 菜单上将扩展寄存器设置为“否“时执行此操作? 该 寄存器可能不在 软件的扩展寄存器范围内。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我尝试了两种方法、 每次尝试之间都重置设备(通过拔下电源线)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    若要确认、您当前无法对任何扩展寄存器进行写入、但可以对所有非扩展寄存器成功执行写入操作、是不是正确?

    如果您已经尝试了以下脚本:

    寄存器       写入

    0x000D        0x0001

    0x000E        0x18F6

    0x000D        0x4001

    从 0x000E 读取

    但它不起作用、您能否尝试以下操作:

    寄存器        写入

    0x000D        0x0001

    0x000E        0x 0 8F6

    0x000D         0x4001

    从 0x000E 读取

    请告诉我这是否有效。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    写入操作对扩展寄存器和非扩展寄存器都有效、我通过向其他一些寄存器写入一些值来进行了检查。

    通过提供的步骤、我确认了每个步骤  

    寄存器        写入

    0x000D         0x0001

    0x000E         0x 0 8F6

    0x000D         0x4001

    实际上是写给的。 每次写入操作后、我也已读取它并确认它是预期值。

    这些步骤未能解决问题。 仍然没有链路。 两个寄存器 0x18F6 和 0x08F6 均读取 0x0000。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    感谢您尝试这些步骤。 我将订购 DP83TD510E-EVM、并尝试 通过 在我这边扩展的寄存器写入来找到问题的根源

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、  

    我最近收到了 EVM、可以开始对其进行测试以复制您的设置。 您是否仍 无法完成 扩展寄存器写入?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我仍然找不到连接正常工作的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    好的、我会在我这边试一下、并会尽快让您知道任何发现。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    请尝试使用以下脚本写入 0x18F6 以 启用 2.4Vpp 工作模式:

    确保将“Extended Register“设置为“No"。“。

    写入

    寄存器        写入

    0x000D         0x0001

    0x000E         0x 0 8F6

    0x000D         0x4001

    0x000E        0x1000        -将寄存器的第 12 位设置为 1

    读取

    寄存器        写入

    0x000D         0x0001

    0x000E         0x 0 8F6

    0x000D         0x4001

    阅读 0x000E         

    然后、0x000E 中的值应为 0x1000。 请告诉我、这样您的器件是否能够启用 2.4Vpp 工作模式并使用更长的电缆建立链路。  

    此致、

    GREG