This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1211:深入了解设备工作原理的问题

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1211, TLK1221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556943/tlk1211-questions-to-understnd-how-the-device-work

部件号:TLK1211
主题中讨论的其他器件: TLK1221

工具/软件:

你好、团队

有几种水体。 您能支持这一点吗?

问题 1: 您能告诉哪个信号 RBC0 将同步吗?

问题 2: 根据以下数据表、 RBC0/RBC1 将 拉伸。 但是、 RBC0/RBC1 是否有可能缩短?

问题 3 对于我在 Q1、Q2 中提出的规格、TLK1201 是否与 TLK1211 具有相同的行为?

此致、

高桥则幸  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    Q1:对不起,但你的问题对我来说不清楚。  是否可以澄清您的问题?

    问题 2:根据 RBC0/RBC1 的描述、它不会缩短。

    Q3:对于 Q2、行为是相同的。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    谢谢。

    关于 Q1、 RBC0 是器件的输出。 因此、它们假设 RBC0 信号与某个信号同步。 所以我想确认特定的 siganl 是什么。 这有道理吗?

    此致、

    高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    还有一个问题。  

    您能否确认 VDDPLL 的建议工作电压?

    Rergards、

    高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    这只是一个善意的提醒。 您能支持这一点吗?

    此致、

    高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    RBC0 信号与 RD[9:0]上的数据同步。

    VDDPLL 为 2.5V。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    谢谢!

    您能否确认  VDDPLL 的建议电压范围?  

     

    此致、

    高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Takahashi-San、

    遗憾的是、TLK1211 数据表中未详细说明 VDDPLL 电压范围。  TLK1221 是一款非常相似的器件、规定 VDDPLL 范围与 VDD 范围相同。  我期望 TLK1211 也是如此。

    谢谢、

    Drew