This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C031B:未使用输入引脚

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C031B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563326/ds90c031b-input-pin-un-used

器件型号:DS90C031B


工具/软件:

大家好!

我有一个关于 DS90C031B 的问题。

它说、如果输入引脚未使用、即使保持悬空、失效防护功能也可以保证运行、但可以将其保持断开状态吗?

我是否需要将其上拉或下拉至 GND 或电源?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:  

    是的、可以将输入引脚悬空/开路。 当它们保持悬空时、相应的输出引脚将提供逻辑低电平输出。  

    此致、

    马特