This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:EyeScan 控制功能

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560986/sn75dp159-eyescan-control-function

器件型号:SN75DP159
主题:TMDS181、 TUSB3410 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、 TI 人

 DP159 是否支持眼图扫描功能? 如果支持、您能否为我的客户提供一些指导?


当 TMDS 正确传输时、是否可以使用 DP159 的 TMDS 视差或数据错误来计算位错误的数量? 在 datashett 中、我们是否只需要将 16h 寄存器的 bit[7:4]设置为 1 才能启用位错误统计? 但我们测试它,它不起作用.

测试方法:修改 FPGA HDMI PHY 输出的数据极性、DP159 没有增加 BERT_CNT。 但显示 SCDC 寄存器错误增加了、解释说、修改数据极性会产生一个位错误场景、而 DP159 无法检测到该场景。  

你知道为什么,你能给一些指导。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它们需要眼图扫描还是图形验证器功能?  

    有关模式验证器功能、请参阅此 应用手册。  SNxDP159/DP149 和 TMDS181/171 器件在每个 RX 通道上都具有模式验证功能。 模式验证功能支持多个标准假随机位流 (PRBS) 序列、以及时钟模式和用户定义的自定义模式。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我的客户目前遇到问题:正常恢复后、Sony 和 LG 品牌 4K 显示屏偶尔会显示黑屏 1 到 2 秒。 对于 LG 显示器测试、客户 已通过 HDMI 协议指定的 SCDC 寄存器检测到 TMDS 字符错误。
    客户 需要确认从 FPGA 到 DP159 或从 DP159 到监控器的链接是否出现错误、因此以下需要需要 我们提供相关的寄存器表和配置过程:


    a.客户需要一种方法来始终监控 TMDS 视差或数据错误(请勿使用 USB 转 i2c 来调试 DP159)、而不会在正常使用期间破坏其产品。 是否有其他状态可以指示传输的数据中是否存在错误?


    B.需要测试眼图扫描工具以确认信号质量、可能会调整来自 FPGA 输出的信号、还需要监控 FPGA 至 DP159 链接是否有签名错误、以确认参数正确。 对于单台机器的初始验证步骤、客户可以首先使用 USB 转 IIC 工具、然后他们希望将眼图扫描测试功能集成到我们的器件中。 这 可能是?μ F
    以下是硬件链路图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来客户必须使用 EVM 或 TUSB3410 与眼图扫描工具 GUI 进行通信?  

    我们只能使用 GUI 进行眼图扫描。对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来客户必须使用 EVM 或 TUSB3410 与眼图扫描工具 GUI 进行通信?  

    我们只能使用 GUI 进行眼图扫描。对吧?

    没错。 GUI 连接到 TUSB3410 VID 和 PID。 他们可以做的是将 DP159 EVM 上的 TUSB3410 I2C 输出连接到其板上的 DP159 I2C、以启用 GUI 功能。  

    他们能否分享他们的原理图进行审阅?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    客户需要一种方法来在没有 GUI 的情况下使用 FPGA 来监控 TMDS 视差或数据错误。 我们是否有这种方法可以支持客户?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请让我将此问题移至电子邮件。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我通过电子邮件提供了回复。

    谢谢

    David