This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:PHY 的电源部分。

Guru**** 2578625 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562458/dp83869hm-power-supply-sections-of-phy

器件型号:DP83869HM


工具/软件:

我们正在尝试构建物联网网关。 在我们的设计中、我们使用 DP83869HM 来评估 SFP(光纤)和 RJ45(铜)、在我们的设计中一次连接一个。
我想了解如何为该 PHY 供电以及所有电源轨需要提供哪些电源? 从数据表中可以看出、我们需要为 PHY 提供 4 个电源、即 VDD1P1、VDDA2P5、VDDA1P8、VDDIO、显然按某种定义的顺序提供。

1.如果我需要同时评估光纤和铜(一次一个)、是否需要分别使用 1.1V、2.5V、1.8V 和 3.3V/1.8V/2.5V 为所有 4 个电源供电。

2.我是否需要一个 PMIC 来为这些部分供电,或者只是降压转换器会这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:  
    双电源模式 (VDDIO、VDD1P1、VDDA2P5) 具有以下特定序列要求:

    我们需要 VDDIO 在 1.1 和 2.5V 之后上电。  

    三电源模式  (VDDIO、VDD1P1、VDDA2P5、VDDA1P8) 具有以下序列要求:

    我们需要 1.1V 和 2.5V 才能在其他电源之前上电。  

    不需要 PMIC、降压转换器或 LDO 就可以满足需求。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、因此 1.1V 和 2.5V 是必需的、然后取决于您是仅使用 VDDIO 还是 VDDA1P8 以及 VDDIO。 是这样吗?

    此外、这些电源轨在 IC 内部提供哪些部分? 我如何知道我要使用您的响应中提到的两种供电模式还是三种供电模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:  

    了解了它、因此 1.1V 和 2.5V 是必需的、然后取决于您是仅使用 VDDIO 还是 VDDA1P8 以及 VDDIO。 是这样吗?

    1.1V、2.5V 和 VDDIO 在任一模式下都是必需的。 但 VDDIO 可选择为 1.8V、2.5V 和 3.3V。  

    在三电源中、除了上述电压之外、还必须提供 1.8V 电压。  

    另外、这些电源轨在 IC 内部有哪些部分? 我如何知道我是要使用两种供应模式还是三种供应模式、如您的回答中所述?


    无论使用双电源还是三电源配置、所有 IC 都通电。 我们提供三种电源配置来降低功耗。 因此、您可以根据功耗来确定要使用的电源。 我建议查看数据表和 本文档的第 13 页。 本文档适用于 867、但这些可以很好地进行比较、以便了解双电源和三电源配置的功耗差异。  

    此致、
    j