This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204EVM:DDC 缓冲器

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562827/tdp1204evm-ddc-buffer

器件型号:TDP1204EVM
Thread 中讨论的其他器件:TDP1204

工具/软件:

您好、

从该方案来看、 SDA_SINK 和 SCL_SINK 都连接到 HDMI TX 和 HDMI RX 连接器。

这样、无论连接了哪个电阻器、TDP1204 DDC 缓冲器都不会发挥作用...

TDP1204 的 LV_SCL_SRC 和 LV_SDA_SRC 线路均不连接至任一 HDMI 连接器。

我缺少什么吗?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    您的理解是正确的。 由于 DDC 总线在源端和接收端之间传递、并且源端和接收端都支持 5V DDC 信令、因此无需使用 TDP1204 DDC 缓冲器。 在这种特定情况下、TDP1204 使用其 HV_DCDC_SDA 和 HV_DCDC_SCL 监测 DDC 总线。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的快速响应!

    如果您不介意、还有几个问题:

    1. 如果我的设计中的源支持 3.3V 电压、我需要在 EVM 之前将电平转换器添加到 5V、对吗?

    如果我在设计中集成了 TDP1204(只有元件)、则可以使用其内部 DDC 缓冲器而不是电平转换器、将 LV 侧连接到源端、将 HV 连接到接收端、对吧?

    谢谢

    Dan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    请参阅我插入的回复

    1. 如果我的设计中的源支持 3.3V 电压、我需要在 EVM 之前将电平转换器添加到 5V、对吗?

    正确、您可以使用 TDP1204 内部电平转换器或外部 I2C 缓冲器/电平转换器。

    如果我在设计中集成了 TDP1204(只有元件)、则可以使用其内部 DDC 缓冲器而不是电平转换器、将 LV 侧连接到源端、将 HV 连接到接收端、对吧?

    正确、在这种情况下、TDP1204 VIO 也将设置为 3.3V。  

    谢谢

    David