This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:为 USB4 应用寻找 TVS

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563032/tvs0500-looking-for-tvs-for-usb4-application

器件型号:TVS0500


工具/软件:

尊敬的团队:

我正在 为以下应用寻找 TVS。 您能推荐这种解决方案吗?

USB4 20Gbps /40Gbps、

ESD 空气放电>= 15KV

接触放电>= 10KV

顺便说一下、我发现网站上有电视/ TSM/TSD 部件号? 问题有何差异?

此致、

Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    TPD1E01B04 是支持 USB4的器件、该器件具有非常低的电容、可以支持高达 40Gbps 的速率。  

    我们的命名约定有点笼统、但针对浪涌保护(带 ESD 保护)的器件首先是:TVS、TSM、TSD 和 ESDS。 旨在提供 ESD 保护(几乎浪涌保护)的器件首先是 ESD 和 TPD。 ESD 保护的目标是纳秒级范围以及接触和气隙参数。 浪涌在 us 范围内更长、您会将最大浪涌电流视为所需的主要规格。

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、

    McKenzie