This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:HDMI 重定时器/转接驱动器替代产品

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TMDS171, SN65DP159, TMDS181, TDP0604, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562569/sn65dp149-hdmi-retimer-redriver-drop-in-replacemnets

器件型号:SN65DP149
主题中讨论的其他器件:SN65DP159、TDP158、 TMDS181、TMDS171、 TDP0604、 TDP1204

工具/软件:

您好、

我注意到大多数 重定时器/转接驱动器都采用 QFN 40 或 QFN 48 封装。

我想我发现了几种组合、它们可以直接替换。

那么、是否有直接替换器件的列表?  

与 IC1 2 3 4 一样、它们相互直接替换  

此外、是否有关于何时使用 HDMI 重定时器与转接驱动器以及我是否需要从开始的指南?

我问、因为我想、如果我得到一对直接替代芯片、其中一个是重定时器

另一个是转接驱动器、我可以使用同一个 PCB 和在生产中使用 最合适的 PCB 进行测试。

请注意、目前我正处于规划阶段、不知道输入和输出电缆的长度和类型。

至于 HDMI 速度,我需要 HDMI 1.3 或更高 ( 1.2 将是足够的,但我想要一些空间,以便以后升级的显示器)。

还有什么方法来估计 HMDI 电缆损耗? 询问、因为我可能会在不久的将来投注电缆长度估算值。

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    对于交流耦合输入或引脚对引脚兼容的 DP++、TDP158(6G 转接驱动器)和 SN65DP159(6G 重定时器)

    对于直流耦合输入、我们没有 6G 转接驱动器解决方案、而是只有彼此引脚对引脚兼容的重定时器解决方案:TMDS171(3.4G 转接计时器)、TMDS181(6G 转接计时器)。

    为了支持直流和交流耦合输入、我们只提供引脚对引脚兼容的转接驱动器解决方案。 TDP0604(6G 转接驱动器)、TDP1204(12G 转接驱动器)。  

    对于 HDMI 电缆、您可能必须联系电缆供应商以了解损耗情况或使用 VNA 进行测量。 我不知道是否有估算电缆损耗的方法。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    谢谢帮助、关于它是直流耦合还是交流耦合、我可以考虑电路中的情况。

    我对于 TI 如何营销/评级此类芯片只有几个问题:

    当您说 6G 时、我假设 6Gbps、但 每个数据通道或每个整个芯片的速率是 6Gbps?

    如所示、 所有 3 个数据部分组合的速率均为 6Gbps 、因此 每通道速率为 2Gbps、或者每通道 速率为 6Gbps、总共为 18Gbps。  

    我的理解应该是后者。

    提问、因为我想确保我很好地了解芯片的规格。 (但在这可以在我的应用程序中工作,但我仍然想很好地知道我正在处理什么)。

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    您的理解是正确的、TDP158,159、TMDS181、TDP0604 都是每个通道 6G、可为您提供 18Gbps 的总带宽。

    谢谢

    David