This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:使用仅具有自举设置的器件

Guru**** 2895540 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562448/dp83867is-using-the-device-with-only-bootstrap-settings

器件型号:DP83867IS


工具/软件:

您好:

我的客户希望将 DP83867ISRGZ 用作 SGMII I/F、仅具有自举设置、无 MDIO 控制。

Q1 使用仅具有自举配置的 DP83867IS 时、它们是否存在任何问题?

问题 2:  他们发现寄存器 0x0031 (CFG4) 的位 7 (INT_TST_MODE_1) 保持设置为 1、即使将 RX_CTRL 自举设置为模式 3 也是如此。 这是正常的吗?

    这是否可能导致 DP83867IS 出现问题?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    对于问题 1、使用仅配置 (strap) 模式进行 SGMII 通信没有问题。 我们的 DP83867-S-EVM 是如何实现此功能的一个示例。

    对于问题 2、只要 RX_CTRL 已正确配置、寄存器 0x31[7]就不应干扰器件功能。 寄存器 0x6F[8]应用于跟踪测试模式条目、而不是 0x31[7]。 如果您需要覆盖 RX_CTRL 上的不良 Strap 配置、寄存器 0x31[7]会很有用、但不应自行用于跟踪测试模式。

    我这边有几个问题:

    • 客户是否发现 DP83867 存在问题?
    • 寄存器 0x6F[8]中的值是多少? 如果未处于测试模式、则该位应为 1。 如果进入测试模式、这个位将为 0。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    感谢您的答复。

    以下是客户的回答。

    客户是否发现 DP83867 存在问题?

    DP83867IS 的运行没有问题。 我再次进行检查、因为在数据表中找不到 RX_CTRL 自举模式 3 的寄存器 0x31[7]的说明。

    寄存器 0x6F[8]中的值是多少? 如果未处于测试模式、则该位应为 1。 如果您绑定到测试模式、此位将为 0。

    确认为 0x6F=0x0100、0x6F[8]=0b1(正常运行)。

    此致、

    JH