This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:RS –485 最小节点间距与波特率和双工之间的关系

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562523/thvd1424-rs-485-minimum-node-spacing-versus-baud-rate-and-duplex

器件型号:THVD1424


工具/软件:

您好:

我对 RS RS-485 设计指南 (SLLA272D) 第 10 章“最小节点间距“中的公式 (4) 有疑问。
从该公式中获得的 d(最小节点间距)的计算方法是否因通信波特率或通信方法(半双工/全双工通信)而异?

此致、
Yasuaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从该公式中获得的 d(最小节点间距)的计算方法是否因通信波特率或通信方法(半双工/全双工通信)而异?

    编号

    此计算针对每个节点之间的空间、并基于导线的电容和残桩长度(应用手册的第 6 节)、即收发器上升/下降时间的速度在反射中起重要作用的位置。

    数据速率会影响反射幅度和可通信的最大距离。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。