This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:系统中 SN65DSI86 上的调试请求

Guru**** 2959620 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, SN65DSI86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560944/sn65dsi86-debug-request-on-sn65dsi86-in-system

器件型号:SN65DSI86


工具/软件:

我需要你的帮助。 电路板原理图需要在下周星期二准备就绪。 感谢您的帮助。

客户信息:

关于 SN65DSI86:

在载板的最后一个状态中、我们设计了该板、以将多个视频桥接器连接到它。 我们创建了一个带有连接到载板的 DSI 桥 SN65DSI86 的微型 PCB。 微型 PCB 的桥接器当前无法正常工作。 测试图片显示在 LCD 上(桥的 eDP 线工作正常)、但 SOM 与桥接器之间的 DSI 通信设置了错误标志 CHA_DSI_PROTOCOL_ERR。 电桥的 DSI 线通过 IMX.85 直接连接到 Avnet SOM。 如果我们将 SN65DSI86 的评估板连接到 DSI 连接器、它就可以正常工作。

 

为什么我要问您:您能查看我们的下一个设计、其中 TI DSI 桥 SN65DSI86 集成到载板中?

您可以找到随附的原理图页面。

通过 SMARC 接口与 SOM 连接具有以下引脚排列:

 

关于桥梁的原理图、您还有其他要点吗?

很高兴能在下周得到星期二的反馈、因为原理图必须在下周完成。

-----

由于客户位于德国、因此可以拨打达拉斯上午的电话。 第一个优先事项是原理图审阅。 第二优先级为什么 MIN PCB(子卡)不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我将查看原理图、然后由星期五返回给您。

    对于 DSI 输入视频问题、“CHA_DSI_PROTOCOL_ERR"和“和其他 0xF0 - 0xF1 错误可能是由于 SI 问题或 DSI 协议设置问题而导致的。  

    1.当 DSI 源连接到 EVM 时、 源的设置方式是否与使用定制板进行测试时相同? 连接器和布局是否有任何问题?


    2.对于 DSI86 EVM 和 DSI86 迷你 PCB、两种设置是否都采用相同的编程方式? 编程是用于配置器件的寄存器设置。

    另请注意、必须满足器件的初始化序列“8.4.2 上电序列“。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    1.您分享的原理图具有与 SN65DSI86-Q1 不匹配的引脚编号分配。 请检查数据表中 SN65DSI_-Q1 的引脚分配、并为此更新原理图元件。  

    是否使用了 SN65DSI86(BGA 器件)或 SN65DSI-Q1?

    2.另外、请检查 I2C 线路是否添加了足够的上拉电阻。  

    3.对于 EN 引脚、我们建议使用 200nF 电容器、但电容值最终取决于客户的实现情况。

    4.对于用于 REFCLK 的晶体、请查看元件数据表以验证其是否符合数据表中分享的 REFCLK 规格。

    请更新元件引脚分配、如果有任何问题、敬请告知我们。


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    1.我们使用 SN65DSI86(BGA 版本)。 我们是否必须使用 BGA 封装更新引脚分配?

    2.从 SOM 侧的上拉电阻上拉 I2C 线路

    3. EN 引脚由 SOM GPIO 驱动。 我认为在这种情况下不需要电容器、对吧?

    4.已检查。 您可以仔细检查一下该规格吗? 我们使用 EPSON SG-210STF (X1G004171003500)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    1.如果它是 BGA 封装,那么它应该是可以的,如果你检查的数字和 BGA 网格是匹配的。 数据表的分配编号为 A1 - J9、因此您可以将编号与设计中的原理图封装进行比较。

    3.即使使用控制器 GPIO、添加电容器也可能会有所帮助、但这最终取决于您的系统实现。

    4.从我在网上找到的数据表中,规格与数据表匹配。 请确保使用数据表中提到的 REFCLK 频率、另请检查抖动规格。 我找不到抖动规格。





    关于系统启动、 我们分享了以下信息:  

    E2E 具有用于 DSI86 ( https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382976/faq-sn65dsi8x-programming-tools) 的编程工具

    如果驱动程序出现问题、您还可以尝试使用计算器工具来获取寄存器设置。 这将基于 DSI 和 eDP 设置以及显示所使用的分辨率和时序。 您可以通过 I2C 对器件进行编程以使用色条(用于测试)和 DSI 输入。

    由于当前设置使用色条测试图形、因此 DSI 时序不匹配可能会存在问题。 DSI 时钟通道的速度和编程时序是否与 DSI86 的编程相匹配?
    初始化后、请清除 0xF0–0xf8、然后在运行时再次读取。 这将清除启动期间的任何杂散错误。 然后、请再次检查 EVM 和微型 PCB 的这些寄存器是否有错误。


    此致、
    Ikram