This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB971-Q1:IDX 引脚上用于配置 0x18 I²C 地址的 Rlow 值

Guru**** 2955770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562713/ds90ub971-q1-rlow-value-on-idx-pin-for-configuring-0x18-i2c-address

器件型号:DS90UB971-Q1


工具/软件:

您好:

我看到使用 IDX 引脚将 0x18 配置为 I²C Ω 地址、需要小于 0.135xVDD18 的电压。 数据表(表 6-12)中给出的 Rlow 值非常特定于 42.2k。 我认为、我们也可以使用我们设计中已有的最接近值 (30k < Rlow < 50k)。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您问这个问题。 可以在此处的设计中使用接近 42k Ω 的值。 这里的问题是 IDX 与 clk_out 引脚共享一个引脚。 如果 clk_out 用于为传感器提供基准时钟、则务必保持该值相对较高(在上述的 30k Ω 至 50k Ω 范围内)、以免干扰 clk_out 驱动器。

    此致、

    Thomas