This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:USB-C 显示端口配置

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559029/tusb321ai-usb-c-display-port-configuration

器件型号:TUSB321AI
Thread 中讨论的其他器件:TUSB564

工具/软件:

此器件是否会采用 USB-C 用作显示端口的配置?

此外、是否有推荐的开关芯片与该芯片配对? 它只是检测电缆的方向、还是还控制信号需要传输的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    对于 DP 交替模式应用、需要使用 PD 控制器、该控制器需要用于帮助在 CC 线路和 Type-C 连接上协商 DP 交替模式。 此器件仅在 Type-C 上支持 USB3 SS

    我建议您在此处查看我们的 PD 控制器、并查看最符合您的器件需求的控制器: https://www.ti.com/product-category/interface/usb-ics/usb-type-power-delivery-ics/products.html

    我还建议查看我们的多路复用器、因为根据所需的数据速率、不同的多路复用器可能起作用、而其他的多路复用器则不起作用。 我们还提供了适合您应用的不同转接驱动器多路复用器、例如 TUSB546 或 TUSB564。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan