This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11EVM:有关 TUSB2E11EVM 的问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550162/tusb2e11evm-question-regarding-tusb2e11evm

器件型号:TUSB2E11EVM


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户现在正在评估 TUSB2E11EVM、他们发现以下错误、您能否检查是否存在某些错误设置? 谢谢。

BRS。

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    再添加一个问题:

    客户发现在红点添加值、然后它会起作用、您能帮助解释如何正确设置该值吗? 谢谢。

    BRS。

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您的客户使用什么软件? 我们通常将 ADS 用于 IBIS 模型、此时我们看到这些 C_comp 值没有出现这个误差。

    [报价 userid=“505966" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550162/tusb2e11evm-question-regarding-tusb2e11evm

    我的客户现在正在评估 TUSB2E11EVM、他们发现以下错误、您能否检查是否存在某些错误设置? 谢谢。

    [/报价]

    对于“中继器类型“参数、看起来这只是检查兼容性、不一定是对模型性能的门控。

    即使出现兼容性错误、客户仍然可以运行该模型吗? 模型如何使用 C_comp 的当前值?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    W ü 我们用的是ANSYS的circuit 设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifeng:

    您能发送我们使用的软件的链接吗? 我们可以尝试在我们这边重现问题。  

    [引述 userid=“525145" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550162/tusb2e11evm-question-regarding-tusb2e11evm/5965123

    对于“中继器类型“参数、看起来这只是检查兼容性、不一定是对模型性能的门控。

    即使出现兼容性错误、客户仍然可以运行该模型吗? 模型如何使用 C_comp 的当前值?

    [/报价]

    您还能仔细检查一下这些问题吗?

    此外、如果可能、英文回复将帮助我更好地了解您的回复。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、Ω I 根据规格表将该值设置为 10pF、仿真效果非常好

    2、目前、我们尚未调整档位水平。 我想问一下该车型的默认设置、强度和档位设置

    3、、但根据应用指南、此芯片似乎支持调整齿轮。 能否实现这一功能?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifeng:

    [报价 userid=“665828" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550162/tusb2e11evm-question-regarding-tusb2e11evm/5973087

    2、目前、我们尚未调整档位水平。 我想问一下该车型的默认设置、强度和档位设置

    3、、但根据应用指南、此芯片似乎支持调整齿轮。 能否实现这一功能?

    [/报价]

    什么意思是档位水平? 您指的是均衡级别吗? 是的、您可以调整均衡以及振幅和预加重。

    数据表提供了有关这些默认设置通常是什么以及这些设置值的更多详细信息。

    用户指南还应该包含有关这些设置的一些信息。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们应该如何理解这些模式之间的差异?如果我们只想自动触发芯片的 BC1.2 功能、第二行的设置是否足够、 然后根据 GPIO 状态读回结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifeng:

    此表的前两种模式用于 BC1.2 检测、而底部两种模式用于 BC1.2 广播。 根据您所需的内容、您应该相应地设置这些引脚。

    如果您希望仅在通过将信号分频为 SDA 引脚上的高电压来连接 VBUS 时才进行 BC1.2 检测、则可以执行该操作(是的)。 您也可以将引脚拉至高电平、以便 BC1.2 检测始终开启。

    BC1.2 检测状态将从 GPIO2 和 1 输出、是。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我在演示 EVB 上进行了测试、但发现芯片无法正常工作。 如果我想将其配置为不需要 BC1.2 和 IIC(芯片上电时自动工作)的模式、则电流设置是 SCL 接地(通过 90R 和 SDA 直接接地)。 配置是否正确? 是否还有其他需要注意的事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifeng:

    芯片无法正常工作是什么意思? 比如、您无法通过 TUSB2E11EVM 或任何 USB 连接获取任何信号?  

    对于 TUSB2E11EVM、应提供用于控制 SDA/SCL 引脚的接头引脚以正确配置 EVM。  如果您不计划使用 I2C 或 BC1.2、应该能够使用这些跳线设置:

    哪些设置用于另一个 GPIO? 您连接了什么 EVM? eUSB2 SOC 连接到闪存驱动器、还是不同的连接类型? VBUS 跳线呢?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、Ω 我根据设计说明连接了它、SDA/SCL 连接到 GND

    Q:这是否对应于非 IIC 模式、不需要 BC1.2

    、 、Ω I 不使用 J1、 通过 J12 提供外部 5V 电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 EVB 上测试 3.3/1.8/5V 电压、它们没有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifeng:

    Q:这是否对应于非 IIC 模式并且不需要 BC1.2/quote]

    是的、两者都接地、将在禁用 BC1.2 的情况下设置为 I2C 模式。

    I 在 EVB 上测试 3.3/1.8/5V、它们正常

    提供这些电压时、EVM 是否可以工作? 或者电路板仍然无法正常工作?

    [报价 userid=“665828" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550162/tusb2e11evm-question-regarding-tusb2e11evm/5983451 ]2、 、我不使用 J1、 通过 J12[/quote]提供外部 5V 电源

    您是否将 EVM 连接到用作器件或主机的 eUSB2 SOC?

    查看原理图、您可能需要为跳线的两个引脚提供 5V 电压。 您是否已经尝试过此操作?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan