This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:采用 QFN 封装的可订购器件

Guru**** 2999910 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553042/tusb2e221-orderable-devices-with-qfn-package

器件型号:TUSB2E221


工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我想使用 采用 QFN 封装的 TUSB2E221、在 TI 网站上看到 2 个选项:

TUSB2E2211005VBWR

TUSB2E221I1005VBWR

但我不清楚这些器件之间有何区别、数据  表中显示的是 0 至 70、而数据表中显示的是–40 至 85(表 4-1)、但数据表中都显示的是–40 至 85(封装选项附录)、而 TI 网站上显示的两者都是–40 至 85。 两种器件的工作温度是否确实相同? 如果是、我可以使用其中任何一个、因为它们是相等的、对吧?

谢谢!

此致

LIBOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Libor、

    看看这张图。 TI.com 与数据表之间似乎存在一些不一致的地方。 我会让你知道我的发现。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Libor、

    很抱歉晚才回复。 I 版本  TUSB2E221I1005VBWR 具有–40°C 至 85°C 的温度范围。 非 I 版本为 0°C 至 70°C。

    谢谢、

    Ryan