This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:关于 PD 与 TMUXHS4212 结合使用的 CC 控制器/TMUXHS4212 控制器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB320, TMUXHS4212, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551224/tmuxhs4212-regarding-the-cc-controller-pd-controller-used-in-conjunction-with-the-tmuxhs4212

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件: TUSB422、TUSB322 、TUSB321 、TUSB320

工具/软件:

您好的团队、

客户正在考虑使用 TMUXHS4212、并正在评估一个可与该多路复用器配对使用的控制器。

理想情况下、开发人员在寻找具有 PD 功能的 PD 控制器、但到目前为止、他们只找到了 TUSB422 等选项。

然而、由于 TUSB422 通过 I2C 进行通信、因此不能直接连接到 TMUXHS4212 的 SEL 引脚。

在此设置中是否可以使用任何其他 PD 控制器?

此外、关于可与 TMUXHS4212 配合使用的 CC 控制器、假设可用的产品系列包括 TUSB320 系列、TUSB321 系列和 TUSB322 系列是否正确?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    如果您只需要寻找多路复用器翻转功能、TUSB321 和 TUSB322 都将能够支持这些用例。 这些器件具有 DIR 引脚、用于传达 Type-C 端口的方向、该引脚可与 TMUXHS4212 的 SEL 引脚一起使用。

    但是、如果您需要 PD 控制器功能、我们的产品系列中没有任何具有该功能的 PD 控制器。 我建议您查看我们在 TI.com 上提供的 PD 控制器、如果您仍需要帮助、我可以将此线程分配给处理我们 PD 控制器的相关团队: https://www.ti.com/product-category/interface/usb-ics/usb-type-power-delivery-ics/products.html

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan