This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD203B:SN65MLVD203B

Guru**** 3010120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD203B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563376/sn65mlvd203b-sn65mlvd203b

器件型号:SN65MLVD203B


工具/软件:

大家好:
我们需要一个用于 DisplayPort 应用 AUX 信号的收发器、以便我们可以将其单端连接到 FPGA。 插入的电路可以是标准 AUX 的解决方案。 TI 是否对此类支持快速 AUX(即 720Mbps)的电路有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torsten:

      AUX 信号为 3.3V、 SN65MLVD203B 是 LVDS 器件、可能不 支持 3.3V 信号。

      请提交另一个线程来包含任何 DP 设备、该设备将转至以太网/DP 组。

    好极了

    Brian

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    这个相关问题 SN74LVC2G125:DisplayPort AUX 通道缓冲器 — 逻辑论坛-逻辑 — TI E2E 支持论坛 

    在下面的任务中进行了标记、并附有注释、请在此处查看驱动和接收 AUX 信号:
    www.ti.com/.../lvds-phy-less-than-800-mbps-products.page
    在那里搜索并输入所需参数时、也可以使用 SN65MLVD203B。 对于将此组件用于 AUX 信号、您有什么问题?

    此致、

    Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torsten:

     首先、DP 不再需要快速 AUX。

     AUX 信号是双向的,我们没有  像  SN65MLVD203B 这样的收发器提供的 2-1 或 1-2 AUX 信号解决方案 。

      您只需使用 AUXP 作为 AUX 通信。

    好极了

    Brian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、
    您的回答对我的帮助有限。 我会在其他地方问。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉获得有限的帮助。 我谈到了 TI 的 DP 应用。 他们 之前也向客户提出了同样的问题、有人告诉 TI 没有 适合此类应用的良好解决方案。

    好极了

    Brian