This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE3101:未检测到 SATA 器件接收器终端

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564511/sn75lvpe3101-not-detect-the-sata-device-receiver-termination

器件型号:SN75LVPE3101


工具/软件:

你好、团队

客户使用 SN75LVPE3101 设计了一个 SATA 器件接收器电路、但该信号在通过 SN75LVPE3101 后无法检测到 SATA 器件接收器端接。 他们会询问 SN75LVPE3101 的上电序列、我附上了 SN75LVPE3101 原理图和寄存器设置、请帮助您查看。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否遵循了数据表图 7-4 中的参考原理图。

    好极了

    Brian