This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515B:为什么 PCA9515B 上没有 ACK?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563006/pca9515b-why-is-there-no-ack-on-the-pca9515b

部件号:PCA9515B


工具/软件:

尊敬的专家:

PCA9515B 缺少一个 ACK 位。  

一个相关主题表明 VOL 超过 400mV。

客户还确认了 VOL。

但是、 主侧的 VILC 电压为 375mV、满足 VILC≤400mV 的要求。

这也满足数据表注释 (1) 的要求、即“VILC 必须至少比 VOL 低 70mV“、AS VOL - VILC = 105mV。

此外、从器件侧的 VILC 约为 170mV、这是一个可接受的结果。

上述结果确认满足器件的建议运行条件。

请您说明这种现象的原因是什么?

——

NG 器件的测试结果 规格要求 结果
VILC(主器件侧)[mV]   <400 375
VILC(从器件侧)[mV]   <400 165.
VOL(主器件侧)[mV]   470~600   480
CPU 侧(输出 L)   - 60
VOL - VILC(主器件侧)[mV]   70< 105.

显示

——

感谢您的大力帮助与合作。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9515B 只有两面。 主器件/从器件/CPU 端是什么? 请显示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我想克莱门斯是在问这个问题  

    缓冲区似乎有三个不同的“侧“。 PCA9515B 只有两面。  

    SDA 从器件侧、SDA 主器件侧、SDA CPU 侧在哪里? 它们是如何连接的?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler 和 Clemens:

    感谢您的答复。

    我会确认客户和反馈。

    请稍候。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    正在等待客户响应。  

    此致、

    Tyler