This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXE81XXEVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TXE81XXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562837/txe81xxevm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TXE81XXEVM


工具/软件:

请确认 SKU   TXE81XXEVM  CE 是否为?如果是、请提供 CE/EU 符合性声明 (EU DoC)?

我们无法在您的网站上找到此部件的 CE/EU 声明。

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我刚刚联系过我们的技术文档作者。 文档已完成、但尚未上传到网络。 它应该在接下来的 48 小时内出现。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler
    好的 — 上传内容到 TI 网站后、您能告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    是的、当文档到达 Web 时、我会回复您。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我今天检查,仍然需要更多的时间上载.  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、如果您的系统中已有文档、尽管尚未联机、您也可以直接通过电子邮件将其发送给我。 我相信您可以访问我的电子邮件详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我附上了该文件。  

    e2e.ti.com/.../sszqtc9.pdf

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    我对我的答复延迟表示歉意;我不知何故错过了通知。 非常感谢您提供欧盟 DOC。 这将关闭查询。