This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:THVD1424

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563971/thvd1424-thvd1424

器件型号:THVD1424


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我有一个关于该收发器的问题。

我的设计实现了冷冗余。 冗余通道未受电。 我的客户向两个通道发送电信号、因此:

如果部件在未通电的情况下在 A/B 总线上接收到差分信号((VIO 或<xmt-block1> VCC</xmt-block> 均未通电)、 VCC、是否会损坏部件?

(差分信号来自 3V3 或 5V 驱动器、这意味着差分电压不会超过 3V 或 4V)

我提前感谢您的支持

此致、

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在未通电的情况下在 A/B 总线上接收到差分信号、该部件是否会损坏((VIO 或<xmt-block1> VCC</xmt-block> 均未通电)? VCC?

    只要不超过最大绝对值、器件就可以正常工作。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bobby!

    此致、

    C é dric