This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC818S-Q1:是否需要寄存器 INIT 序列?

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563729/dp83tc818s-q1-is-register-init-sequence-required

器件型号:DP83TC818S-Q1


工具/软件:

您好:

我在所提供的示例代码 (dp83tc818.zip) 中找到了以下寄存器 初始化序列、这些代码在芯片初始化阶段执行。

  • DP83TC817_CS1_MASTER_INIT
  • DP83TC817_CS1_SLAVE_INIT
 
我想与您联系、了解 DP83TC818 是否也需要该序列?
提前感谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinho:

    是的、DP83TC818 也需要此脚本。

    请实施 SNLA453 中的初始化脚本(位于安全资源文件夹)。

    谢谢、

    Drew