This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:SCH 审查

Guru**** 2693855 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS250DF810, DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559441/ds280br810-sch-review

器件型号:DS280BR810
主题中讨论的其他器件:DS250DF810、DS280DF810

工具/软件:

尊敬的团队:

请~查看原理图、谢谢您

e2e.ti.com/.../retimer_5F00_DS280BR8.pdf

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    感谢您的分享。  我们将在下周初查看并提供反馈。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    此案例的当前状态是什么? 客户需要准备布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    请查看随附的反馈。

    e2e.ti.com/.../2235.Schematic-Review.pdf

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    我的客户有一些问题:

    1. I2C 器件地址作为从器件、如何将地址专用或使用与芯片选择相同的下拉/上拉电阻?
    2. EEPROM 固件生成、下载和配置。  

    如您所知、在对 EEPROM 进行编程时、重定时器将在主模式下工作、完成编程后、它应该在从模式下工作以与 CPU 通信。

    在这种情况下、如何将状态从主器件切换到从器件?

    1. 如何启动重定时器? 是否有任何 SDK 或其他用户指南/用户手册?
    2. DS250DF810 编程指南。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    1.可以通过 ADDR0/1 引脚设置地址。

    2.可以使用 SigCon Architect 生成 EEPROM .hex 文件。

    在这种情况下、如何将状态从主器件切换到从器件?

    EEPROM 读取完成后、器件将自动切换到从模式。

    是的、我们提供了 DS280BR810 和 DS250DF810 的编程指南。  请在以下文件夹中找到这些内容。  您可能需要申请访问权限。

    https://www.ti.com/drr/opn/DS280BR810-DESIGN

    https://www.ti.com/drr/opn/DS250DF810-DESIGN

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的答复。

    请允许我问另一个问题:DS280DF810 和 DS250DF810 的引脚是否兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    这些器件之间的唯一区别是 CDR 锁定范围。  这些器件引脚对引脚兼容。

    谢谢、

    Drew