This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:芯片性能检查

Guru**** 3000400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563072/tmds181-chip-ability-check

器件型号:TMDS181


工具/软件:

您好、 TI 人

我的客户使用 1.7m 电缆传输 HDMI (1080p 60fps) 信号、这往往会产生一些信号问题。

他们希望添加 TMDS181 作为 TMDS 转接驱动器。

1、  差分摆幅可能不符合 150mV 的协议要求。

2.眼图没有通过。

您能否帮助确认当前信号质量是否符合 TMDS181 接收输入阈值? 如果 TMDS181 能够完全恢复数据、然后将其输出。 谢谢!

他们测试当前的眼图,看起来像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    他们是否可以订购 TMDS181 EVM 进行测试?  

    TMDS181 的最小 VID_PP 峰峰值输入差分电压要求为 75mV。 它们是否能够满足此要求?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    谢谢。 您能帮助我们查看 TMDS181 sch 吗? 我通过电子邮件发送给您。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我提供了答复。

    谢谢

    David