This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:DP83848IVV 的 TXD 和 RXD 驱动强度详细信息。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564799/dp83848i-txd-and-rxd-drive-strength-details-of-dp83848ivv

器件型号:DP83848I


工具/软件:

您好、

我们使用 DP83848IVV 部分作为以太网 100BaseT 收发器、并观察了近场扫描时 E 和 H 场脉冲、靠近 TXD 和 RXD 线上的串联电阻、并在数据线上放置了 50R 串联电阻、那么 DP83848IVV TXD 和 RXD 引脚的拉电流和灌电流能力。

谢谢、

Vinay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay

    您可以使用 DP83848I IBIS 模型查看 TXD 和 RXD 电流。

    下面是 TXD/RXD 上拉曲线

    这是 RXD/TXD 下拉曲线

    为什么要在 TXD/RXD 传输通道上放置一个 50 Ω 的串联电阻器?

    谢谢

    David