This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:采用 I210-IS

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1, DP83TG721S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564907/dp83tg720s-q1-with-i210-is

器件型号:DP83TG720S-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TG721S-Q1

工具/软件:

您好:

我们希望从 PCIe 接口生成 1Gbit/s SPE 接口。 为此、我们计划将 I210-IS 连接到 PCIe、并将其  SGMII 接口连接到 生成 1Gbit/s SPE 的 DP83TG720S-Q1 PHY。 您看到此架构有任何问题吗?

除此之外、 DP83TG720S-Q1 和 DP83TG721S-Q1 之间的主要差异还有什么 ?

提前感谢。

最好的、Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakob:

    连接到 1210-IS SGMII 接口没有问题。

    DP83TG721S 包含 DP83TG720S 的所有特性、并添加了 适用于音频、视频或其他 ADAS 应用的时间同步和时钟生成 (IEEE1588v2/802.1AS) 功能。

    此致、

    Undrea.