This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564688/dp83869hm-dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题:DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

   我们现在使用 DP83869 来实现 1000-BASE-X 到 1000 BASE-T 的转换。 1000BASE-x 引脚 SOP 和 SON   错误地以交叉方式连接  
    DP83869 是否可以 通过寄存器设置翻转 P N 极性   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xianandao:  

    寄存器 1D5h 位 1 可能能够帮助您做到这一点。 您能尝试在该位上写入 1'b1 吗? 如果这不起作用,我恐怕没有办法帮助你。  

    此致、
    j