This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041:USB C 型原理图审阅 (HD3SS3220、TPS2556)

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2556, TUSB8041, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558338/tusb8041-tusb8041-usb-c-type-schematic-review-hd3ss3220-tps2556

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件:TPS2556、 HD3SS3220

工具/软件:

您好:  

我将使用 TUSB8041、HD3SS3220 和 TPS2556 构建一个 USB 3.0 集线器。
-上游是通过 USB Type-C 接收的,而我不使用多路复用器。
- SS 信号从 TUSB8041 和 HD3SS3220 下游传递。
- HD3SS3220 的 ID 通过 TPS2556 进行控制。

TUSB8041 的晶体正常工作。
3.3V 和 1.1V 下没有异常。
5V_GND 是公共接地。 为了清晰起见、我对其进行了标注。
上行和下行都是 3.0 C 型
请查看我的设计原理图。

以下是一些问题:
1. SSTx +和 — 显示一个波形,但 SSRx +和 — 显示无响应,保持为 0V。 问题可能是什么?
2.即使连接到 USB、D+和 D-也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Woongi:

       TPS2556 EN 引脚是否支持 5V? 这是我在原理图中发现的唯一问题。

       是否 检测到集线器上行端口? 至少 USB2 应该有效。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Brian

    它在 2.0 时不起作用。 我想我处于睡眠模式。 tps2556 上的 en 被上拉至 200k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 GND 是–5V? USB-VBUS 为 0V?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GND 为 0V、它是 0V GND、但标记为–5V_GND 以与其他电路板区分开来。
    是否有任何特殊问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     插入 USBC 电缆后、USB_VBUS 上是否看到 5V?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian Zhou  我发现了这个问题。 上游线路有一个独立于 USB-C 输入的额外插槽、这导致了问题。
    此额外插槽是否会导致信号反射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于布局、但最好知道您找到了根本原因。

    此致

    Brian