This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:SNI 模式下的建立/保持时间

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564912/dp83848i-setup-hold-time-at-sni-mode

器件型号:DP83848I


工具/软件:

您好:

Q1:在 SNI 模式下、RXD[0]到 RX_CLK 的建立时间和保持时间分别是多少?

Q2:在 SNI 模式下、TXD[0]到 TX_CLK 的建立时间和保持时间分别是多少?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,  

    Q1:没有建立/保持时间、因为这是由 PHY 驱动的。 请遵循 MAC 的建立/保持时间。 它与从 CLK 恢复的 RX_CLK 同步驱动。  
    问题 2:  

    此致、
    j