This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:不在 TUSB4041 上使用时、如何处理 USB_VBUS 引脚(引脚 16)

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564915/tusb4041i-handling-of-usb_vbus-pin-pin16-when-not-used-on-tusb4041

器件型号:TUSB4041I


工具/软件:

您好、

我想确认如何处理 TUSB4041 上的 USB_VBUS 引脚(引脚 16)。

在我们的系统中、我们不直接使用 USB-VBUS 协商的 20V 电源轨、并且不需要上行 5V PD 检测。

在这种情况下、是否可以将引脚 16 (USB_VBUS) 保持未连接 (NC)?
或者、我们是否应该始终按照数据表中所述通过推荐的电阻分压器 (90.9kΩ/ 10kΩ) 提供 5V 电源轨?

当不需要 VBUS 检测时、您能否告知此引脚的建议连接方法?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

       USB_VBUS 用于检测上游端口 Vbus 并打开集线器。  

       如果 Type-C 端口位于集线器的上行端口、则仍需要通过分压器将 Type-C 端口 Vbus 连接至 USB_VBUS。

    好极了

    Brian