This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:合规性测试的配置

Guru**** 2996170 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561813/dp83867is-configuration-for-compliance-testing

器件型号:DP83867IS


工具/软件:

您好的团队、

使用 DP83867IS 在电路板上执行的以太网合规性测试导致了故障。
我认为提供了以下寄存器设置来调整信号波形。
您能否解释一下每个寄存器:
-它执行什么功能
-设置的最大值和最小值
-当值增加或减少时效果如何变化

8.6.44 接收器均衡器:CONFIG_REC_EQ 的配置

8.6.46 接收器 LPF 的配置 :CONFIG_REC_LPF

8.6.47 启用接收器均衡器控制:EN_CTRL_REC_EQ

8.6.51 环回配置寄存器:LOOP_CFG_VAL

8.6.52 DSP 配置 :DSP_CONFIG

8.6.53 DSP 前馈均衡器配置:FFE_EQ

此外、如果有任何寄存器允许调整信号波形、请建议使用。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、  

    客户未通过哪些测试? 客户是否查看了 我们 关于合规性测试的文档? 通常、上述寄存器不用于通过合规性测试的配置。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。
    我是 Ryu 的同事。

    以下是客户未通过测试。

    1000BASE-T 共模电压

     A 点峰值输出电压(无干扰信号)

     B 点峰值输出电压(无干扰信号)

     D 点峰值输出电压(无干扰信号)

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    客户是否已尝试实施上一篇文章中文档中提到的脚本? 对于我们的大多数客户而言、在测试模式 1 上使用该脚本可以解决电压测试中的问题。

    此致、

    H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    某些电路板由于低摆幅电平而未通过测试。
    我认为需要对模式进行修改、但 很难立即加以实施。
    IC 是否具有波形调整功能?

    BR、
    Kengo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:  

    01D5h = 0xF508 将增加摆幅、如我在上一篇文章中链接的文档中所述。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    谢谢!
    有道理。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    我已经输入了此设置。(01D5h=0xF508  )
    还有其他方法吗?

    此外、是否有一个寄存器可以抑制波形过冲?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:  

    您可以使用寄存器 0x00A0 对 Vpp 进行微调。 01D5h 设置可使 0x00A0 中的寄存器值正常工作。  
    下面是寄存器上的表:


    您尝试抑制什么过冲?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。
    在 100Base-TX 过冲的输出模式下会出现类似振铃的现象、并希望抑制这种情况。
    我当时正在考虑是否可以使用可用的 EMC 均衡器功能来解决这个问题。


    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、  

    我不知道有任何寄存器设置可以更改过冲。
    在哪里测量此信号? 这会导致问题吗?

    此致、
    j