This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC8T245-Q1:以太网 PHY 收发器和微控制器之间的接口电压转换

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306-Q1, SN74LXC8T245-Q1, SN74LVC2T45-Q1, PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561560/sn74lxc8t245-q1-interface-voltage-translation-between-ethernet-phy-transceiver-and-microcontroller

器件型号:SN74LXC8T245-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SN74LVC2T45-Q1PCA9306-Q1、TCA39306-Q1

工具/软件:

您好团队:

我有一个以太网 PHY 要连接到微控制器。
我的以太网 PHY 的最大电源电压为 3.3V。 我使用的是 RMII 通信模式。

另一方面、我的微控制器为 5V 供电、无法使用微控制器的 3V3 柔性引脚。
因此、我需要在以太网 PHY 和微控制器之间使用电压转换器。

您能告诉我哪款电压转换器最合适吗?

根据我的小研究,我计划使用

  • SN74LXC8T245-Q1 →Ω RMII 总线 (7 条线路-> TXD[1:0]、TX_EN、RXD[1:0]、CRS_DV、REF_CLK)。

  • SN74LVC2T45-Q1 →MDC + RESET_N

  • PCA9306-Q1 →MDIO (+可选 INT_N)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajid、

    1) 对于 RMII、TXD 和 RXD 将具有相反的信号方向、这意味着单个 LXC8T245 无法用于支持所有 RMII 总线线路。 遗憾的是、我们没有任何 4 通道 LXC 器件、因此您可以使用 2 个 LXC8T245-Q1 或 4 个 LXC2T45-Q1。  

    2) SN74LVC2T45-Q1 可用于 MDC 和复位

    3) PCA9306-Q1 或更新版本 TCA39306-Q1 适用于 MDIO 和 INT_N

    此致

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    感谢您的澄清。

    1.如果使用多个电压转换器、我是否应该担心时序问题?

    2. SN74LXC8T245-Q1 是单向的吗? (这就是我们需要为 RX 和 TX 提供单独的 IC 的原因)

    3、 SN74 的区别是什么 lxc 8T245-Q1 和 SN74 LVC 8T245-Q1? (您认为哪一个最适合我的应用?)

    4.我必须使用 2 个 LXC8T245-Q1 或 4 个 LXC2T45-Q1。 或者、  我不知道我的应用还有另一个 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajid、

    1.正确。 如果使用多个器件、两个器件之间的时序会有一些影响。 但是、根据我对 RMII 的理解、只要周期低于 20ns、器件间偏移就不应该是问题。

    2.是的、LXC8T245-Q1 是单向的

    3. lxc 是 LVC 的更新版本。 它具有更强大的电源序列电路、提供动态下拉电阻器并具有施密特触发输入。 任何一款器件都适合您的应用。

    4.除了您提到的器件外、您还可以了解 TXU0104-Q1、此器件应满足您的要求并提供紧凑的解决方案。

    此致、

    Josh