This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1EVM:电缆问题

Guru**** 2992850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564752/ds90ub960-q1evm-cable-question

器件型号:DS90UB960-Q1EVM


工具/软件:

您好!我们有关于 960 EVM 的一些问题、在阅读用户手册后无法解决。

下面是请求输入的选项。

1.  EVM 套件中是否包含 J30 电源线或 J26 电源线?

2. EVM 套件中是否包含四路 Mini-Fakra 转 4 倍单通道 FAKRA 电缆组件?

如果 EVM 套件中不包含这些电缆、可以从哪里购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gong、

    所需的电源是来自标准壁式插座的 12V 电源。 如果您没有这个电源适配器、您还可以将 J26 连接到任何直流电源、为电路板提供所需的 12V 输入。

    对于四路 HFM 连接器、此连接器包含在 EVM 套件中。

    此致、

    Thomas