This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:在源应用中使用时

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564802/tdp158-when-used-in-a-source-application

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件: TDP0604

工具/软件:

大家好、团队

在源端应用中使用 TDP158 时、TMDS 信号输入引脚 (IN_CLKp/n、IN_D[2:0]p/n) 是否需要交流耦合?
或者直流耦合是否足够?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好佐藤山、

    该器件仅采用交流耦合输入、因此需要交流耦合。 如果您的源产生用于直流耦合的 TMDS 信号、请使用 TDP0604。

    此致、

    j