This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:MDI 终端电阻器电压

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564973/dp83822i-mdi-termination-resistor-voltage

器件型号:DP83822I


工具/软件:

您好 TI、

SNls505g 图 9-3 显示了上拉至 3.3V 的 49R9 端接电阻器。请确认应将其上拉至 AVD、如图 9-2 所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernhard:

    你的直觉是正确的。 除非您的 AVD 为 3.3V、否则请不要上拉至 AVD。

    此致、

    j