This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1-TVP: EP 冻结来自 IC 的数据

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150, TVP5150AM1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564806/tvp5150am1-ep-freezing-of-data-from-ic

部件号:TVP5150AM1-TVP5150AM1 - EP
主题中讨论的其他器件:TVP5150

工具/软件:

您好:

我正在从一个 Phabrix 视频生成器生成 CVBS 视频。 我正在发送色条测试模式。 (NTSC 525i)

检查 FPGA TVP5150 IC 的数据引脚时、我会在第一次甚至有时得到所需的数据。 然而,之后立即(我不知道多久),数据显示在 7F。 HSYNC、VSYNC 和 AVID 引脚保持高电平。 没有改进。

我的寄存器设置如下:

03h >> 0Dh
04h >> 2Ch
–0Dh >> 47h
–0Fh >> 58h

此外、如果 IC 上的数据引脚未被驱动、我不会收到 I2C 错误、但如果是这样、我偶尔会收到 I2C 错误。 但是、它会更新状态寄存器。 我从寄存器 88h、89h 和 8Ch 接收数据。 还会接收视频锁定信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、我们不再在 E2E 论坛上为该器件提供直接支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的已归档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 对这方面的不便和缺乏指导感到遗憾。

    建议您浏览 TVP5150A 常见问题解答 、其中展示了常见 I2C 错误及其解决方法的表格。  

    请阅读 TVP5150A:快速入门指南 、其中提供了示例原理图。 请将您的原理图与参考进行比较。

      如果您需要的功能需要修补程序、请使用 TVP5150AM1 修补程序代码下载指南应用修补程序代码。

     TVP5150AM1 VBI 快速入门 也很有帮助。