This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD2:热阻值的阐述

Guru**** 3000070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564299/sn65mlvd2-clarification-of-thermal-resistance-value

器件型号:SN65MLVD2


工具/软件:

大家好、我指 的是 SN65MLVD2DRBT (https://www.ti.com/product/SN65MLVD2/part-details/SN65MLVD2DRBT?keyMatch=SN65MLVD2DRBT&tisearch=universal_search&usecase=OPN)  

我从数据表中了解到、结至外壳的热阻 (THETA_JC) 为 98°C/W 我能否 确认这是指案例顶部?  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benedict:

    是的、它指案例的顶部。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢帕克!