This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:TUSB8044 有效复位:我的 SoC 无法识别集线器

Guru**** 3006620 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563680/tusb8044-tusb8044-active-reset-hub-cannot-recognized-by-my-soc

器件型号:TUSB8044


工具/软件:

尊敬的先生:

我们使用 TUSB8044 集线器上行端口连接到我的 SoC USB3.1 控制器收发器。

  1. 但是、当我们执行手动复位 GRSTz(主动复位)时、我们的 SoC 只是无法找到集线器(电源序列正确,VDD33 在 VDD11 之前保持稳定)。
  2. 相反、当我们使用被动复位 GRSTz (4.7uF) 时、即使上电序列不正确、我们仍有 30%的可能性找到集线器 (VDD33 引线 VDD11)。
  3. 当我们使用被动复位和校正的电源序列时、 SoC 只能找到集线器(电源序列正确,VDD11 在 VDD33 之前保持稳定)

您能否告知我们可以通过哪种方法或 I2C 寄存器来检查集线器是否正确启动?

随附方框图供您查看。

BR、

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin:

     集线器上游的红色路径吗?

       是否检测到 USB2 集线器?

       SOC 是否检测到以太网器件?

     对于 TX 和 RX、集线器上游到 SOC 之间是否都有交流电容器?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Brain、

    感谢您的及时答复。

    是、 检测到以太网设备。

    是、添加了交流耦合电容器。

    我们发现,如果我们设置寄存器 F8h cfgAtve(找到 USB2 和 USB3 集线器),这个问题可能会被清除,但我们找不到任何 TI 文档说需要 cfgActive。

    您能告诉我们为什么可以修复它来帮助我们检查根本原因吗?

    BR、

    Colin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SMBus 为低电平、则集线器处于 SMBus 模式。 您需要 设置寄存器 F8h cfgAttve。

    好极了

    Brian